This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:查找从 XAUI (4x 3.125G)到10G SFP 接口的低功耗器件

Guru**** 2522980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647942/tlk10031-looking-for-low-power-device-from-xaui-4x-3-125g-to-10g-sfp-interface

器件型号:TLK10031

大家好、

我的客户正在寻找 从 XAUI (4x 3.125G)到10G SFP 接口单通道的低功耗器件、用例:便携式 应用、

我已经找到了 TLK10031、它看起来很合适、但我不确定800mW 的功耗是否适合电池供电应用、您是否可以推荐其他解决方案?
 我想听听你对它的看法,谢谢。


此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    TLK10031符合您对 XAUI <=>SFI/XFI 运行的要求。 如前所述、该器件的典型功耗为~800mW、但在器件不运行以节省功耗时、该器件具有断电功能。 遗憾的是、对于这种应用、我们没有其他低于800mW 的解决方案。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢