This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648862/tusb9261-tusb9261-questions

器件型号:TUSB9261

尊敬的团队:

请查看以下我的客户提出的几个问题:

AT25FS010是否与 TUSB9261兼容 ?

2.当器件由数据表中的 VBUS 引脚供电时、这意味着什么。 这是否意味着我不需要提供1.1V VDD?

3.在表7中的 TI 文档 slla315中,NYMONYX 或 Atmel 推荐的器件已停产。 TI 能否推荐其他器件、首选 Atmel 产品?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

     TUSB9261实施指南中列出的 SPI 闪存器件已与评估模块一起进行测试、已知可与 TUSB9261配合使用; 虽然任何符合时序规范的 SPI 闪存器 件(《实施指南》中的第10节、特别是表6)和支持 TUSB926x FlashBurner 用户指南(第5.4节、表5-1)上列出的操作码都应该能够正常工作。

    最后、关于使用 Vbus 为器件供电的第二个问题、您仍需要提供 TUSB9261数据表中指定的 VDD 和 VDD33、 尽管与任何其他总线供电的 USB 器件实现方案一样、只要系统所需的电流消耗不超过 USB 规范定义的限值(在 SS 模式下运行时配置为 HS/900mA 时为500mA)、您就不需要外部电源。 在该实现方案中、VDD/VDD33将使用 LDO /稳压器从 VBus 获取。

    此致、

    豪尔赫