This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:主器件/从器件

Guru**** 2871140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648893/dp83822h-master-slave

器件型号:DP83822H

你(们)好,先生  

我看到 DP83822具有 RMII 主从模式

我是否可以知道哪个应用程序必须使用主模式?

或  

区别在于仅采用时钟路由?

我不知道我需要使用从模式的应用或条件  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    对于 RMII 主器件、PHY 将在25MHz 参考时钟下运行。
    该时钟可以是连接到 XI 引脚的 CMOS 级振荡器、也可以是跨越 XI 和 XO 的25MHz 晶体。
    当为 RMII 主器件进行引导时、PHY 将自动输出一个50MHz 参考时钟、此参考时钟需要被馈送至连接的 MAC。

    当处于 RMII 受控模式时、PHY 将由一个连接到 XI 的50MHz CMOS 电平振荡器运行
    该时钟必须在 PHY 和 MAC 之间共享。

    这是 RMII 主器件和 RMII 从器件之间的唯一区别。 它完全是您提供和路由参考时钟的方式。