This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:TLK100应用问题和 C 代码电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100, TIDA-00299, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648241/tlk100-tlk100-application-question-and-c-code-supply

器件型号:TLK100
主题中讨论的其他器件: TIDA-00299TLK110

大家好、

我的客户计划使用 TLK100应用 EtherCAT、但有一些问题需要您的帮助。

1) 1) 驱动程序支持或示例代码?

 看起来网站具有 C 代码、但数据为空。 您可以帮助提供示例代码吗?
 www.ti.com/.../TLK100SAMPLE-CODE

2) 2) 我们如何验证 EtherCAT 主站?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    TLK100是一款非常旧的器件、如果您的客户计划开始新的开发、强烈建议使用 DP83822器件。 有关 DP83822 EtherCAT 使用的参考设计、请参见 TIDA-00299。
    www.ti.com/.../TIDA-00299

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我们看到了用于支持 TI TLK10x 的开源驱动程序。
    (PHY 驱动程序 :git.kernel.org/.../dp83848.c。)
    但我们无法确定它是否可以使用 TLK100并支持 EtherCAT 主站模式。
    TLK110与 DP83848引脚兼容、我们是否可以使用 DP83848/TLK10x 驱动程序?
    请帮助确认此驱动程序是否可以使用 EtherCAT 主站模式。

    Duke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Duke、

    要使 TLK100与您指向的驱动程序一起工作、您需要更新 PHY 标识符值。
    第20行显示:

    #define TLK10X_PHY_ID0x2000a210

    但是、对于 TLK100、该值需要修改为0x2000a201。

    此致、
    Ross