This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:关于 TCAN1042-Q1、TCAN1051-Q1和 TCAN1043-Q1的 ISO 要求。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1, TCAN1051-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649056/tcan1043-q1-about-iso-requirements-of-tcan1042-q1-tcan1051-q1-and-tcan1043-q1

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1TCAN1051-Q1

客户引用以下作为 CAN 规格。
1) 1)支持 CAN-FD
2) 2)支持局部网络

・TCAN1042-Q1
・TCAN1051-Q1
・TCAN1043-Q1
我确认这些规格。

问题1.
TCAN1042-Q1和 TCAN1051-Q1的数据表规定"符合 ISO11898-2:2016和 ISO11898-5:2007物理层标准"。

TCAN1042-Q1和 TCAN1051-Q1不支持局部网络。
是这样吗?

问题2.
TCAN 1043-Q1的数据表规定"符合 ISO11898-2 (2016)的要求"。

数据表中对其进行了如下描述。
"本地和远程唤醒请求"

TCAN1043-Q1数据表中没有提到"符合 ISO11898-6"、但 TCAN1043-Q1是否支持局部网络?

*如果问题1和问题2的答案是肯定的,我建议使用 TCAN1043-Q1。

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、

    我们目前没有任何支持局部联网的器件。 不过、我们的发展蓝图中确实有一些支持此功能的器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、