This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS89C21:能否将此 RS422与 tidu0033 (RS485)中继器配合使用?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS89C21, TIDA-00333, THVD1510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648854/ds89c21-can-i-use-this-rs422-with-tidu0033-rs485-repeaters

器件型号:DS89C21
主题中讨论的其他器件: TIDA-00333THVD1510

大家好、

我正在设计具有 DS89C21收发器的 RS422点对点链路环网(连接 STM32 uController)。 两个节点之间的距离将为2km、我将使用 UTP 双绞线。 我是否可以知道 tidu0033中继器是否可以与收发器配合使用?  

我对通信非常陌生,有人能指导我了解我应该查看的带宽吗? 我要传输的数据与成像没有任何关系、因此我认为数据速率不应太高。 我如何确定它?  


Yi Zen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yi Zen、您好!

    TIDA-00333使用额外的电路来正确控制半双工收发器的"使能"输入。 (这些收发器使用相同的差分对来发送和接收数据、因此在需要接收数据时需要注意确保收发器的发送器部分被禁用。) 对于 DS89C21等全双工收发器(具有用于发送和接收的独立线路)、无需额外的电路、可以直接连接两个收发器(其中一个收发器的接收器输出连接到另一个收发器的发送器输入、反之亦然)以实现中继器。

    顺便说一下、您可能需要考虑更现代的器件、如 THVD1510。 (请注意、大多数 RS-485收发器也支持 RS-422标准、因为物理层定义相似。)

    您可以通过以下应用手册更好地了解可实现的距离和数据速率:

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的意见! :D
    我了解了 RS485器件、我个人比 RS422器件更喜欢它们、因为它们中的大多数都具有 ESD 保护和失效防护功能、而且没有多少 RS422器件具有这些功能。

    根据我的理解、RS422没有 DE RE 引脚、因此降低了实现的复杂性。 我的应用是实现 CDDI、因此我想我可以得到 4个 RS485收发器来模仿 RS422、其中2个具有始终启用的驱动器、2个具有始终启用的接收器。 或者可能只有2个全双工收发器、每个环一个。
    问题是我的应用只是节点之间的点对点链路、有人问我、为什么不考虑 RS422? 我是否可以知道在点对点链路中使用 RS485而不是 RS422有什么特别的好处? 如果没有、您能否推荐 RS422中的任何好中继器?
    此致、
    Yi Zen

    P.S. 系统图如下所示:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yi Zen、

    对于点对点应用、与 RS-422物理层相比、使用 RS-485物理层可能没有优势;两者都应该起作用。 我只想指出、RS-485收发器也是一种选择。 由于 RS-485主要是 RS-422的超集(它与之类似、但扩展到涵盖节点数较大的多点应用)、因此大多数较新的器件在开发时都考虑到 RS-485、但由于标准之间的相似性、也支持 RS-422。 在这种情况下、您应该能够根据自己喜欢的任何其他特性(例如、是否存在启用控制、内部 ESD 保护等)来选择器件。

    此致、
    最大