This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:用于传输数据和电力

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD96, TIDA-00527, SN65HVD78, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648878/sn65hvd82-to-transmit-data-and-power

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件:SN65HVD96TIDA-00527SN65HVD78THVD1550

您好!

我的应用之一是仅 使用2根导线传输数据和电力。 为此、我们已确定 SN65HVD75DR 或 SN65HVD82DR 或 SN65HVD96。 请支持以下问题。

 哪个 IC 更好、SN65HVD75DR 或 SN65HVD82DR 或 SN65HVD96更好?

2. 可以产生多少电压和电流?

3. 驱动另一个控制器显示是否足够?

4、 它是连续发电还是仅在数据传输期间才发电?

5. 它是否适用于标准 Modbus 协议或需要遵循的任何其他格式/技术?

哪种 IC 系列更好、SN65HVD75DR 或 SN65HVD82DR 或 SN65HVD96?
可以产生多少电压和电流?
驱动另一个控制器以显示是否足够?
它是连续发电还是仅在数据传输期间才发电?
它是否适用于标准 Modbus 协议或需要遵循的任何其他格式/技术?
使用基本串行通信进行数据传输。 像 UART?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够分享有关您计划如何在相同线路上合并数据和电力的更多信息? 这可能会影响最适合使用的收发器。 您是否计划使用与 TIDA-00527 (www.ti.com/.../TIDA-00527)中所示方法类似的方法?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、  

    我们计划使用类似于 TIDA-00527的方法。

    请支持回答上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、RS-485数据以相对较高的波特率运行非常重要。 这有助于数据信号更好地通过交流耦合电容(通过线路末端端接或收发器输入阻抗形成高通滤波器)。 我建议使用 SN65HVD78、如果您的可用电源电压为3.3V、或 THVD1550、如果电源电压为5V

    请注意、SN65HVD96的运行方式与大多数 RS-485收发器略有不同。 它具有极性抗扰性、这意味着可以交换差分总线导线、并且链路仍将正常运行。 如果需要此功能、那么这将是一个很好的考虑因素。 但是、它不符合 RS-485标准-此器件使用其自己的"类似 RS-485的"信令方案。

    此致、
    最大