This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:针对时钟低电平的建议电阻值

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/649042/ds125br401a-the-recommended-resistor-value-for-clock-tlow

器件型号:DS125BR401A

尊敬的团队:

我的客户一开始在 SDA 和 SCL 上使用了2k Ω 上拉电阻器。 但它们无法满足时钟低电平的规格。

因此、他们尝试使用不同的电阻值进行实验。  

到目前为止、它们使用5.1k 欧姆电阻器来通过此测试。

我们想知道、如果它们使用5.1k 欧姆电阻器而不是2k 欧姆电阻器、是否存在任何问题。

谢谢你。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    使用较高值的上拉电阻是可以的。  我没有任何疑虑。

    此致、

    Lee