This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:直通不适用于 DS90UB913A

Guru**** 2586525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647113/ds90ub954-q1-pass-through-does-not-work-with-ds90ub913a

器件型号:DS90UB954-Q1

您好、香榭丽舍

 我的客户一直在尝试使用 DS90UB954 + DS90UB913A +传感器摄像头组合实现直通。

 随附的是建议的配置、但序列有2个问题。

通过 I2C 访问串行器

在附加文件的步骤7中、如果客户按如下方式更改 SER_ALIAS_ID 电阻器、则可以正常工作。

确定:SER_ALIAS_ID = 0xB1或0xB0

NG:SER_ALIAS_ID = 0xB2 (AUTO_LOADID + 0x01)

 问题1) SER_ALIAS_ID 设置为0xB2是否存在任何问题?

您能否通过将"AUTO_LOADED ID + 0x01"设置为 SER_ALIAS_ID 寄存器来检查 I2C 对串行器的访问是否正常?

我认为 只要 I2C 主机正确设置 I2C 地址、它就可以与0xB2、0xB1或0xB0配合使用。

2.访问传感器摄像机 I2C

问题2)您能否检查所附文件是否缺少寄存器设置或设置错误。

 

此致