This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:HPD_SRC 曲折

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648655/sn75dp126-hpd_src-defectuous

器件型号:SN75DP126

尊敬的支持人员:

SN75DP126器件应该提供从监视器到数字控制器(HPD_SRC 输出)的热插拔检测接收器(HPD_SNK 输入)的状态。


在特定的印刷电路板组件上、一个器件出现故障响应、并在输入 HPD_SNK 为低电平时提供高电平 HPD_SRC。

每次电路板上电时都会发生这种情况、但当器件在上电之前冷却、或者组件在超过十分之一秒的时间内不供电时、并不总是会发生这种情况。

在没有连接其他接口(基板未插入意味着没有 i2c 通信)的情况下、可以在印刷电路板上重现此行为、但以下情况除外:

-         3V3芯片电源

-         5V DDC

-         HPD_SRC 上无负载

-         外部 HPD 通过1k Ω 上拉至5V DDC 或下拉至接地

  • 强制复位(在下电上电期间 EN 引脚连接至低电平)未解决此问题。

  • 第二次测试从 I2C 寄存 器内容中读出 FORCE_HPD_SRC 位不会显示意外值。

I2C 读取 dev:5b reg:01数据:01

  •  通过 I2C 向 SN75DP126 开关(U3)发送的软复位命令(I2C_SOFT_RESET)确实会复位开关寄存器、但未解决问题。

I2C 写入 dev:5a reg:1b 数据:80

  • 在图片中删除了芯片标记和组装布局的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yannick

    您能否分享您的应用原理图? 您在哪里连接了 DDC 电源? 您是否已将通道直接连接到5V?
    对于此特定电路板、您是否具有不同的连接? 请分享有关您遇到此问题的电路板的更多详细信息。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francisco:

    请在此处查看 实现原理图。

    在前一篇文章中、我用外部电源为3V3和5V5制作了屏幕截图。

    我们确实会生成5V DDC 板载、您可以在下面的屏幕截图中看到软件重启期间发生的情况、之后我们看到了问题。  

    虽然数据表中没有任何内容提到这可能是一个问题、但我们在固件中确实纠正了这一问题。 该单个芯片最终仍然存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francisco:

    我们执行了一项测试、其中优先级引脚被强制为高电平而不是低电平、这似乎使 HPD_SRC 进入预期状态。
    请说明、因为未使用 DP_HPD_SNK、并且始终下拉(内部130k、外部1k)。

    此致、