This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:未使用的第二个 I2C 端口

Guru**** 2587305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647932/ds90ub964-q1-unused-second-i2c-port

器件型号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ]未使用的第二个 I2C 端口

您好!

如果我们不使用第二个 I2C 端口(I2C_SCL2、I2C_SDA2)、这些引脚应该是怎样的?
这是否仍然需要上拉电阻器? 还是可以保持打开?




(SNLS500-2016年7月引用)

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果不使用第二个 I2C 端口、则无需上拉。 这些是漏极开路、因此您可以直接接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Liam、

    数据表让我有点困惑。 它说这些引脚是"I/O、LVCMOS、OpenDrain"。

    无论如何、如果不使用这些引脚、我会告知客户这些引脚可以连接到 GND。



    谢谢、
    Ken