This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN I/O 扩展器

Guru**** 2468690 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648382/can-i-o-expender

主题中讨论的其他器件:TCAN4550

是否有人与 MCP25050 CAN I/O 扩展器竞争?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我们有一款新器件 TCAN4550、在 SPI 接口和 CAN 控制器方面与该器件竞争。 我们的器件的一个优势是支持 CANFD 和 CAN2.0b 帧、而不是 MCP2515、看起来 MCP25050已经过时。

    就其他竞争对手而言、除了 Microchip 器件之外、我还没有看到任何其他具有 SPI 接口的独立控制器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 封装和引脚数是多少?
    RTM 是什么时候? 如果不是 RTM、您是否有单页介绍?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、我在网站上看到它已经是 RTM。 我将首先向客户提供 D/S。 谢谢。