This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:RSTN 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648756/tusb212-rstn-question

器件型号:TUSB212

在多个 TUSB212器件上连接 RSTn 引脚、每个器件在引脚上有一个100nF 电容器、并使用单个集电极开路输出驱动网络是否有任何问题?   很明显、RSTN 上的 RC 计时将保持、每个 TUSB212有一个内部500K 上拉电阻和一个本地100nF 电容。  是否存在 TUSB212通过 RSTN 引脚相互干扰的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie、您好!

    只要集电极开路输出能够处理来自所有 TUSB212的电流并将其 VOL 保持在0.8V 以下、此实现就应该起作用。
    此致、