This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:改用24MHz 时钟

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648774/ds90ub954-q1-using-24mhz-clock-instead

器件型号:DS90UB954-Q1

团队、

我的客户正在评估954、他们在定制测试板上提供了24 MHz 时钟(而不是25 MHz)。  为了以正确的频率运行、我们需要在设置中更改哪些内容才能使954正常运行?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要您不超过所选的24/25 * CSI 速率(即每通道800或1600 Mbps)、则无需将任何内容设置为以24与25运行