This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS881:应用问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS881, MUX508, DRV8804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647744/sn65hvs881-application-question

器件型号:SN65HVS881
主题中讨论的其他器件: MUX508DRV8804

是否可以将这两个引脚(一个输入、一个输出)连接到同一节点? 客户的 GPIO 引脚已用完、需要结合使用。 他可以将该引脚设置为输入或输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JoFu、

    只要电压和电流处于 SN65HVS881的 IP0引脚的建议工作条件内、我就不明白为什么您无法共享总线。    自从 GPIO 用完后、您是否考虑过使用 I/O 扩展器 TCA4708或信号开关 MUX508?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JoFu、

    IP0/OUT4网络是否连接了其他任何设备以提供34V 电压?

    DRV8804是一个开漏输出、在被激活时将创建一个到 GND 的低阻抗路径(<1 Ω)。