This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168:RS-485兼容性

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65C1168, SN75ALS1177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648186/sn65c1168-rs-485-compatibility

器件型号:SN65C1168
主题中讨论的其他器件: SN75ALS1177

在 Digi-Key (296-31716-1-ND)上找到该收发器后、我一直在寻找将该收发器用于 RS-485的方法、但数据表并未提及它符合 TIA/EIA-485标准;仅适用于 TIA/EIA-422-B 奇怪 的是、TI 自己的文档之一将 SN65C1168列为 RS-485收发器。 那么、我可以将此收发器用于 RS-485吗?还是以同等的价格提供更好的选择?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    RS485和 RS422之间存在一些细微差异。 您可以查看此文档(www.ti.com/.../slla070d.pdf)了解详细信息。 我复制了此处的比较表以供您参考。

    根据您的应用、您可以将 SN65C1168用于 RS485网络。  SN75ALS1177是一款专门用于支持 RS485和 RS422的类似器件。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您提供的信息、在这种情况  下、我将避免使用 SN65C1168、因为我们很可能会在适当的 RS-485网络上使用收发器。 此外、我们希望使用 Digi-Key 作为我们的器件采购、 SN75ALS1177似乎 只有大量可用。 我将更仔细地评估我们的要求、并查看我是否可以找到任何替代方案。

    谢谢、

    Alex