This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982应用问题

Guru**** 2767635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65982, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647962/tps65982-tps65982-application-questions

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TPS65981PMP40154TPS65983B

你(们)好。

我有一位客户对我们的 USB Type-C PD 解决方案非常感兴趣、并有如下问题:

1.是否有任何文档显示了 TPS65981/2/3/6之间的差异?

2.哪款器件最适合支持 PD3.0和60W 充电?

3.对于 USB Type-C 到 HDMI 的转换、我找到了一款可完成此任务的 TI 参考设计:  

 这是实现这一目标的最佳方式吗?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    TPS65981是 TPS65982的8x8 QFN 版本、GPIO 引脚较少。 TPS65982是全功能的 Type-C PD 控制器、支持 PD2.0。 TPS65983B 仅用于符合 Intel 参考设计的 Thunderbolt 器件、83B 支持 PD3.0。 TPS65986与 TPS65982类似、但86不支持外部电源路径。

    2.只有 TPS65983B 支持 PD3.0、但此器件仅适用于 Intel 参考设计。

    TIDA-03027还完成了 Type-C 到 HDMI 的转换。 您可以通过以下链接来参考: www.ti.com/.../TIDA-03027

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    当您说"只有 TPS65983B 支持 PD3.0、但该器件仅用于英特尔参考设计。"时、这是否意味着该器件不适用于不遵循英特尔参考设计的应用?

    您还能指出您所指的特定英特尔参考设计吗?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    TPS65983B 只能与 Intel 参考设计配合使用。 英特尔为使用 TPS65983B 的主机和设备提供了参考设计。 我无法分享这些设计的详细信息、您需要联系英特尔来查看这些设计。

    谢谢、
    Eric