This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:建议高达60V 的电源电压、其中绝对最大值为58V

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648584/tcan1043-q1-recommended-supply-voltage-up-to-60v-where-the-absolute-max-is-58v

器件型号:TCAN1043-Q1

您好!

您如何建议58V 最大绝对电压器件采用60V 电源电压?

在数据表的第4页中、对于标准版本、VSUP 的绝对最大值为58V。 但在第5页中、建议的 VSUP 工作条件为60V、最大值为

我想这应该是错误的。

谢谢。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    是的、这是一个排印错误、我现在在几周内就 RTM 数据表的最终草稿进行工作、因此感谢您的反馈。 今天、我将在最终数据表中对此进行更新。 如果您在数据表中看到任何其他看起来有问题的内容、请告知我、因为我不想在 RTM 之后修订数据表。