This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:UVP

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648000/tps65982-uvp

器件型号:TPS65982

你(们)好,先生  

我是否可以知道电压是否设置为20V,TPS65982可以接受的 Vin 范围如何??  

19Vin 还是18Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    它通常具有10%的容差、因此82可以在高达18V 的输入电压下工作。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    我是否可以知道10%有任何寄存器可以修改?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、您可以通过更改"系统配置(0x28)"寄存器中的"欠压保护使用情况、PP_HV"来修改此设置。

    此设置可以从5-50%更改、但请注意、增加百分比在所有情况下都不会有所帮助、因为其他连接端 可能会以欠压的方式消耗较低的电压并停止工作。

    谢谢、
    Rahul