This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 终端开关

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646843/can-termination-switch

主题中讨论的其他器件:TS12A4515

大家好、

TI 是否有可用于 CAN 终端开关的模拟开关?
如果有、我想向客户推荐。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita-San、

     CAN 应用中可以使用许多无源 FET 开关、但我们需要了解 CAN 信号的参数才能进行适当的选择。

    请向我们提供您所需的配置吗? 1:1、2:1、4:1等

    您的系统中需要多少个集成系统?

    您的 CAN 信号的电压电平是多少?

    您的 CAN 信号 信号的带宽或数据速率是多少。

    我在开关和多路复用器 e2e 论坛中发现了这个 e2e 线程、用于搜索 CAN 开关。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的支持。

    我的客户正在寻找可用于 CAN 终端(120Ω Ω 终端)的模拟开关、如下所示。
     CAN 信号的电压电平 为-2V~7V。
    此外、他还需要汽车级(-Q1) 器件。



    是否有符合上述要求的模拟开关?

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔-圣

    您对 TS12A4515有何看法? 该器件可传递高达12V 的 Vcc 的信号。我唯一不确定您将如何参考 IC 的因素是 TS12A4515器件无法传递负电压。

    请告诉我您的想法。

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    我相信、所需的信号可支持至少-2V~7V 的电压和汽车级(-Q1)器件。

    感谢您的友好支持。
    如果我需要您的进一步支持、我将发布。

    此致、
    雅丽塔