This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983:为什么在新设计中不推荐使用 TPS65983?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648200/tps65983-why-is-tps65983-not-recommended-in-new-designs

器件型号:TPS65983

 TPS65983与 TPS65983B 之间有何差异?  我一直在 未发布的设计中使用 TPS65983、并想知道继续使用该器件会带来哪些风险。  这对时间非常敏感。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我们正在调查您的查询、并将很快回复您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    TPS65983B 的主要区别在于其具有更大的 ROM 存储器(10k 与4K)、符合 PD 3.0标准、并且具有非 Thunderbolt 系统和 Thunderbolt 系统。 基本上、TPS65983B 比 TPS65983具有更多特性、且价格相同(或相似)。 TPS65983将成为 NRD、因此我强烈建议改用 B 版本。 我希望这对我有所帮助:-)