This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:SDA/OUT1和 SCL/OUT2悬空?

Guru**** 2468820 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648486/hd3ss3220-sda-out1-and-scl-out2-floating

器件型号:HD3SS3220

我有一个应用使用 HD3SS3220、ADDR 引脚悬空、因此 I2C 被禁用。 我不打算使用 SDA/OUT1或 SCL/OUT2引脚。 我可以将这些保持悬空、还是需要将它们上拉?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    由于 SDA/OUT1、SCL/OUT2和 INT_N/OUT3是开漏输出、因此必须放置一个上拉电阻器(建议值为4.7K)。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会使用 I2C 功能和输出功能。 我根本不会使用这些引脚。 我可以将它们悬空吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、您好!

    是的、您可以在 GPIO 模式下将其保持悬空。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢