This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334中 STDN 引脚内置的下拉电阻器

Guru**** 2833705 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647396/tcan334-the-resistor-of-pulldown-built-in-of-stdn-pin-in-tcan334

器件型号:TCAN334

大家好、

我的客户想知道 TCAN334中 STDN 引脚内置的下拉电阻器的值。

此致

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    这是一个非常具体的信息。 我将在收到我们设计人员的详细价值后立即返回给您。 我可以预计、作为一个非常弱的下拉电阻器、电阻器值将很高。

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    下拉电阻器通过晶体管获得。 可通过仿真或数据表推导实现的值。 事实上、在数据表 STB/SHDN 端子部分下的第8.5节中、您可以看到 I (LKGoff)的两个值、最小值为-3uA、最大值为+5uA。 通过使用欧姆定律(V=RI)并注意到引脚固定在3.6V、您可以很容易地得出两个极端电阻值:720KOhm 的下拉电阻器的最大限制和1.2MOhm 的最小值。

    请告诉我这是否澄清了您的想法。
    此致、
    Adrian