This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:热插拔油炸玉米饼

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648225/ds80pci800-hot-plug-quesitons

器件型号:DS80PCI800

您好!

       如果是热插拔 PCIe、有损坏 DS80PCI800 Ex 的浪涌电流/反弹电压的风险...? 客户需要通过 PCI800注意哪些热插拔情况? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于任何热插拔情况、最好在连接高速信号之前建立 GND 和 VDD。  这个顺序使得一个电流路径能够通过电源轨而不是通过敏感的输入结构。

    此致、

    Lee