This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3083E:在外部失效防护电路中计算单位负载数量的方法

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647900/sn65hvd3083e-method-of-calculating-unit-load-number-in-external-fail-safe-circuit

器件型号:SN65HVD3083E

您好!

我之前在下面的主题中询问了有关 SN65HVD3083 E 的问题。
我得到了以下内容的答案、以供参考。
其中有 u.l. = 5.6。 如何计算此"5.6"?
您能告诉我计算方法吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单元负载与电路的等效输入电阻有关。 单位负载由电流/电压特性定义、在12V 的测试电压下、泄漏电流为1mA、因此通常将其视为12kOhm 电阻。 导致较低输入电阻的电路随后将对应于较高的单位负载。 我们将汇总有关精确计算的更多信息、并在本周晚些时候返回给您。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    理解这一点的一个好方法是查看如下主题:失效防护电阻器网络为您提供了额外的安全功能、但它 R1 (相当于 R_FS)会不断导致电流流动、这被视为总线的负载。

    要了解32 UL 最大值的来源、请查看此处:

    https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/w/industrial_interface/2575.the-unit-load-in-rs485?keyMatch=rs-485%20unit%20load&tisearch=Search-EN-Everything

    参照之前的文章、可以将最大 UL 视为/描述为12kOhm 负载。 有了这些见解、请查看应用手册的最后一个公式:  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/5282.2287.slyt324.pdf

    当值 R1 = 2500欧姆时、第一个公式为 R_INEQ ≈442欧姆。 将此公式放入下一个公式中、除了  可以应用到具有此特定失效防护电阻器网络的总线之外、这还将为您提供 UL (n_max≈27)。

    这意味着该失效防护网络将系统最大 UL 数从32减少到27 (失效防护网络代表5个 UL)。 请考虑可能会增加一些裕度、以受益于/确保此解决方案、该解决方案与5.6 uL 的最终值相关。

    我希望这有助于理解计算结果。

    此致

    Dierk