This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:多个10G-KR 通道多路复用?

Guru**** 2941100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP114, DS100MB203, DS100MB201, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648084/sn65lvcp114-mux-multiple-10g-kr-lanes

器件型号:SN65LVCP114
主题中讨论的其他器件: DS100MB203DS100MB201HD3SS3412

团队、

使用案例是通过背板将一个10G 以太网源(4Tx 10G-KR 通道和4Rx 10G-KR 通道)多路复用为2块电路板。
实现这一目标的最具成本效益的解决方案是什么?

可以选择 SN65LVCP114、但它非常昂贵、因为您需要4个 SN65LVCP114。

-什么是最具成本效益的选择? 可以是 DS100B201还是 DS100B203?
-与 SN65LVCP114相比、这两种选项的主要优缺点是什么?
-下面的 TI 网络选择 swicth/MUX 表中是否有其他选项?
www.ti.com/.../products.html

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVCP114是 DS100MB203密度的两倍、因此只需要一个器件。  需要两个 DS100MB203器件才能创建四路1:2 2:1功能。

    我不推荐使用 DS100MB201、因为它是一款较旧的器件。

    我唯一能想到的另一种选择是无源多路复用器、如 HD3SS3412。  这绝对是最便宜的选择、但无源开关会限制10G-KR 接口的覆盖范围。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答。

    是否有办法使用 webench 在 SN65LVCP114HD3SS3412上进行快速仿真 、并比较背板上实际的距离范围?
    我可以看到 、SN65LVCP114 位于 webench 中、但不在 HD3SS3412中。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    只是为了向您提供一些技术信息。
    我们在仿真中使用的最坏情况布线长度为中央开关板上8.5英寸、背板上12英寸、接口卡上5英寸、用于将 PHY 连接到开关。
    我们正在寻找的多路复用器将位于 IFM 板上的此路径中、并且可以靠近背板连接器。 因此、对于有源组件、布线长度将为+/- 22英寸。 之间有2个连接器(例如扫描检查和 Tinman)。 假设 PCB 材料为 ME888。
    在此设置中、我怀疑无源多路复用器是否是可选的。
    您能否确认我最初使用 SN65LVCP114的感觉将提供有效的解决方案?
    我们还需要单个器件(因为它是四路1:2 2:1多路复用器)、对吗?

    其他一些问题:
    -此组件具有“活动”状态,因此可以安全地用于新设计?
    -此组件已投入生产的时间有多长? (以及它将持续多长时间?) (至少需要10年)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    WEBENCH 目前不支持 HD3SS3412。  10G-KR 链路的距离/衰减确实会使无源多路复用器在此应用中面临风险。  我同意 SN65LVCP114是一款出色的单器件解决方案。

    SN65LVCP114可安全地用于新设计。  它已投入生产约6年。  不可能保证产品的10年可用性、但这种功能在未来的许多年都是可行的。  类似器件已投入生产超过20年。

    此致、

    Lee