This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:我们是否有支持热插拔功能的3.3V CAN

Guru**** 2930830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648103/tcan332-do-we-have-the-3-3v-can-that-support-hot-plug-function

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件:TCAN330

大家好、

我的客户正在为其 DCS 应用寻找3.3V CAN 和支持热插拔功能。 我们是否有一些建议供客户使用? 感谢推荐!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn、
    您可能需要考虑 TCAN330、它具有静音模式。 该器件还具有其他出色功能、例如 TX 和 RX 显性超时。 如果您有其他问题、请告知我们。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的回复。 那么、该器件是否支持热插拔功能? 这对客户来说是非常关键的要求。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn、
    您能问客户他们希望"热插拔"使用哪些特定的电气字符吗? 根据我的理解、这意味着器件在任何情况下都不应干扰总线。 因此、TCAN3XX 器件都具有以下特性:

    优化了未上电时的行为:
    –总线和逻辑引脚为高阻抗(否
    工作总线或应用负载)
    –上电/断电无毛刺脉冲运行

    除此之外、如果客户需要更多的保证、可以将 TCAN330设置为静默模式、该模式可以开启 TX 并仅保持 RX 开启。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    此致、
    Hao