This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:推荐的替代器件

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648272/sn75176b-recommended-alternative-parts

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件: SN65176B

您好!

请告诉我 SN75176B 产品文件夹中"推荐的替代器件"的含义吗? SN75176B 不是推荐器件?
此外、对于 SN 76176或 SN 65176、建议使用哪些器件?

我们的客户使用了 SN75176B。但是、他们发现了这些信息、并认为 SN75176B 不是推荐的器件。
因此、他们将器件从 SN75176B 更改为 SN65176B、因为在 SN65176B 的产品文件夹中没有"推荐替代器件"的说明。

此致、
Ryuji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji、
    很抱歉造成混淆。 产品文件夹中似乎有一些错误、应尽快清除。 建议使用 SN75176B 和 SN65176B 器件、而唯一的差异是工作温度。
    此致、
    Hao