This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TCAN330:TCAN330上升时间和下降时间最大值/最小值

Guru**** 2929660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648199/rtos-tcan330-tcan330-rise-time-and-fall-time-max-min

器件型号:TCAN330

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

由于我在 TCAN330 技术规格中没有看到上升时间和下降时间最大值/最小值、如下所示。

您能帮我分享价值吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、
    遗憾的是、我们没有足够的特性数据来满足该规格。 根据仿真、tr 的变化范围为10ns 至90ns、tf 从10ns 至30ns。 该范围涵盖所有方面、可能非常悲观。 如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Hao