This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器制造:100、000晶体管、100、000电阻器、6、400引脚。 成本?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647374/processor-fabrication-100-000-transistors-100-000-resistors-6-400-pins-costs

我目前正在开发多核处理器、希望它需要制造。

是否有人(最好是 TI)可以估算我的请求中涉及的成本?

技术和芯片数量的成本表非常受欢迎。

谢谢。

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    [引用 user="Paul Griffiths"]我目前正在开发多核处理器[/引用]

    您正使用哪款 TI 多核处理器?

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    您应与当地的 TI FAE 或最近的 TI 销售代表联系以查看此问题。 我要关闭此主题。

    此致、
    帕维尔