This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用支持 USB 的微控制器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647862/suggest-the-micro-controller-which-has-usb-support

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPMSP430USBDEVPACK

大家好、

我自己是 Vismita,目前我正在处理一个需要具有 USB 接口的 MCU 的项目。

实际上、我的项目的概念如下:

1) 1)获取温度传感器的数据并将其保存在器件中。

2) 2)当器件插入计算机时、器件作为 pendrive 工作、并为我们提供 pdf 和 Excel 日志文件。

请向我们推荐最适合此应用的微控制器。

如果您需要更多信息、请告诉我。

在这种情况下,任何帮助都是值得注意的。

谢谢、此致、

Vismita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vismita、

    您可以使用任何包含 USB 外设的 MSP430 F5xx/6xx 器件来完成此操作。 我建议使用 MSP-EXP430F5529LP 和 MSP430USBDEVPACK 来开始开发。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。

    让我根据我的规格检查该控制器。