This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:待机模式下的共模电压范围

Guru**** 2584115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648175/tcan1042h-common-mode-voltage-range-in-standby-mode

器件型号:TCAN1042H

数据表第9页的电气特性表列出了"V"后缀器件在待机模式下的共模电压范围有所减小。 两个问题:

1)对于非"V"后缀器件、待机模式下的共模电压范围与正常模式(即+/-30V)下的共模电压范围是否相同?

2) 2)对于"V"后缀器件、为什么在待机模式下共模电压范围会减小? 是什么决定了这种降低?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    在待机模式下、接收器电路由 VIO 电源轨供电。 当 VIO 等于 VCC (标称值为5V)时、共模范围将与非 V 器件的范围相匹配(待机模式下为+/- 12V)。 不过、当 VIO 电压降至3.3V 时、共模范围也会减小。

    此致、
    最大