This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:电源板连接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647843/tvs3300-power-pad-connection

器件型号:TVS3300

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TVS3300并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表、Power Pad 为 GND、 Power Pad 和  GND 引脚是否在内部连接?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    是的、它们是内部连接的、但建议将它们全部短接在一起以实现散热。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢您的快速回复。

    我将与客户分享您的答案。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一