This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:浮动半桥去耦电容器(自举)?

Guru**** 2584545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648164/ucc21520-floating-half-bridge-decoupling-capacitor-bootstrap

器件型号:UCC21520

您好、TI、

我应该将 VDDA 的去耦电容器悬空至半桥、还是应该将其接地至器件接地?

去耦电容器用红圈标记。 μ 1µF 电容器用于自举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Natthapol、

    我是一名支持 UCC21520的应用工程师、我可以帮助回答您的问题。 如果使用单独的自举和去耦电容器、则两者都应连接到 VDDA/VSSA、而 VSSA 应连接到半桥的开关节点。 您的原理图绘制正确、请勿将浮点通道上的任何引脚解耦到 PGND。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Derek!