This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75452B:此器件是否已停产或即将停产

Guru**** 2809475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA, SN75452B, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648024/sn75452b-is-this-part-obsolete-or-has-approached-end-of-life

器件型号:SN75452B
主题中讨论的其他部件:TPL7407LAULN2003A

你(们)好。

如果器件型号 SN75452BD 已停产或即将停产、您能否向我提供更新。 我从 RS & Farnell 等供应商那里听说、他们不再拥有此器件。

此致、

Dhavat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhavat、  

    目前没有计划停止零件。 您在什么类型的应用中使用 SN75452BD?  

    器件是一款较旧的 TI 器件。 我们正在努力让客户转向 TPL7407LA 等较新的解决方案。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、黄

    我们已在传统电路板上使用此功能来驱动继电器(电感负载)。 我可以看到您的新 IC 极具吸引力。

    是否有与 SN75452BD 引脚对引脚兼容的部件可在高达85°C 的温度下运行。我可以看到 SN75452BD 只能在70°C 的温度下运行

    非常感谢

    此致、
    Dhavat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhavat、

    遗憾的是、我们已针对更新的器件采用不同的封装。 除了 TPL7407LA、我们还有 ULN2003A、支持-40°C 至125°C 的温度范围。该器件采用与 SN75452B 相同的 SOIC 封装、但最多支持7个通道。

    谢谢、
    黄亚瑟