This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:功耗

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647911/dp83822h-power-consumption

器件型号:DP83822H

尊敬的团队:

我对 DP83822H 的功耗有疑问。 在 数据表中 、可以找到 测量的功耗@ 25°C:

220mW @ AVD=3V3

120mW @ AVD = 1V8

遗憾的是、我们没有说明使用的电缆长度。 我们是否使用最大长度为150m? 我们需要了解 以下用例的预期功耗、以估算电源设计:

-100BaseT @ 100m 电缆长度@ 25°C

-100BaseT @ 100m 电缆长度@ 85°C

-100BaseT @ 100m 电缆长度@ 105°C

在何处可以获得有关电缆长度和温度范围内预期功耗的更精确的数据?

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lutz、

    我们将在几天内向您回复更高温度下的功耗。

    此致、