This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:USB2ANY 接口

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648064/ds125df1610-usb2any-interface

器件型号:DS125DF1610
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYDPS-DONGLE-EVM

您好!

我们在设计中使用了六个 DS125DF1610重定时器。

我们希望通过 SigCon Architect 使用 USB2ANY 对重定时器进行编程。

 USB2ANY 是否 可供购买?

此致、
Kostas Papouis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kostas、您好!

    对于 DS125DF1610、我们可以为您提供 DP-DONGLE-EVM、您可以在其中将 SDA/SCL/GND 引脚连接到电路板的 SMBus 线路、以便与所有6个 DS125DF1610重定时器通信。

    我将单独向您发送一封电子邮件、以讨论详细信息、因为这需要 BU 批准。

    此致、

    Michael