This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:TS3USB3000 -开关噪声-内部电荷泵?

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646666/ts3usb3000-ts3usb3000---switching-noise---internally-charge-pumped

器件型号:TS3USB3000

您好!

我有一个关于器件 TS3USB3000内部信息的直接问题。 由于低电容、我们将其用作小高频模拟信号的信号开关。 不幸的是、我们在放大后看到一些噪声、它看起来像开关稳压器的典型噪声、频率大约为1MHz。 此噪声是否可能来自 TS3USB3000本身、也可能来自用于栅极电压的电荷泵?!

我希望您能帮助我澄清... 我在数据表中找不到提示。

谢谢、致以诚挚的问候

Hendrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hendrik、

    我将为该帖子分配一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能会产生 几百 kHz 至1MHz 的噪声、因为 TS3USB3000内部有一个电荷泵在这个频率范围内工作、用于提供栅极电压。