This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPD2EUSB30A:TPD2EUSB30A 尺寸建议

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647984/webench-tools-tpd2eusb30a-tpd2eusb30a-footprint-recommendation

器件型号:TPD2EUSB30A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我之前看 的是 TPD2EUSB30A 和 DRT 封装。 数据表中建议的封装与 从 webench 下载的 TPD2EUSB30A.XL 文件中的封装尺寸有很大不同。 建议使用哪种?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用数据表中的模版图。 但是、这两种方法都可以正常工作。

    此致、

    Cameron