This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 /未使用的引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647924/tusb7320-tusb7320-unused-pins

器件型号:TUSB7320

您好!

客户希望 仅将 TUSB7320与 USB2.0搭配使用、那么以下引脚可以保持断开状态?

  • USB_SSTXP_DN1、_DN2
  • USB_SSTXN_DN1、_DN2
  • USB_SSRXP_DN1、_DN2
  • USB_SSRXN_DN1、_DN2

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    是的、您可以将这些引脚保持悬空。

    此致、
    Roberto