This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:演示板 SPI 存储器:已停产

Guru**** 2584105 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646728/tusb9261-q1-demo-board-spi-memory-obsolete

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好!

我们在 某些电路板上使用 TUSB9261-Q1芯片。  

我们遵循演示板的设计参考、使用 了 Micron Technology 的 SPI 存储器 Pm25LV512A。

我们发现该存储器现已停产。  

我们想知道德州仪器是否建议使用新的 PN 存储器来替换它。

谢谢你  

Pierluigi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、

    您可以使用25PO5VP 代替过时的器件。

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    感谢你的答复。

    遗憾的是、即使是25P05VP 也已停产。

    我必须更加精确、在我们的板上、我们使用了 Micron 技术的 PN M25P16-VMP6 (我们之所以使用该产品是因为  使用了 TUSB9261的具有 USB 电力输送的 USB Type-C HDD 参考设计示例)。

    该存储器已过时、因此我们正在寻找有效的替代方案。


    可以帮帮我们吗?

    谢谢
    Pierluigi Caputo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierluigi、

    只需确保 EEPROM 支持以下命令即可。

    TUSB926x 引导代码/固件支持的 SPI 命令

    操作码
    操作码名称操作码
    OpcodeReadJEDEC0x9F
    OpcodeWriteEnable0x06
    OpcodeWriteDisable0x04
    OpcodeReadStatus0x05
    OpcodeWriteStatus0x01
    OpcodeReadData0x03
    OpcodeFastRead0x0B
    OpcodePageProgram0x02
    OpcodeSectorErase0x20
    OpcodeBlockErase0xD8
    OpcodeChipErase0xC7
    OpcodePowerDown0xB9
    OpcodeReleasePowerDown0xAB
    OpcodeManufacturerID0x90

    TUSB926x 的引导代码支持的 SPI 命令

    1.选项写入使能
    2.OpcodeReadData
    3.选项页方案
    4.OpcodeChipErase

    TUSB926x 固件支持的 SPI 命令

    5.OpcodeReadJEDEC
    6.OpcodeWriteEnable (0x06)
    7.OpcodeWriteDisable (0x04)
    8、OpcodeReadData (0x03)
    9.OptodePageProgram (0x02)
    10.OpcodeChipErase (0xC7)

    此致、
    Roberto