This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:VDD5连接

Guru**** 2584125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/648051/hd3ss3220-vdd5-connection

器件型号:HD3SS3220

是否建议将 VDD5引脚从连接器直接连接到 VBUS (Type-C UFP 模式)或在负载开关(限流器)之后连接

我的设计中的 VCC3来自 位于负载开关(限流器)之后的 PSU、该 PSU 从电缆连接(VBUS)最多需要300ms 的时间才能加电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshy、

    如果器件将设置为 UFP 模式、则 VDD5可连接到 VBUS。 否则、如果器件设置为 DFP 模式、则无法实现。

    VCC33的相关信息是可以的。 没有特定的加电/断电顺序。 基本上、只要电压稳定、电源就不是很关键。 我建议在良好的布局设计中谨慎行事、以避免出现问题。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组