This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982 CC 规格

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647749/tps65982-tps65982-cc-spec

器件型号:TPS65982

大家好、团队、

有关以下 e2e 帖子。 是否可以更改 CC 的 TPS65982检测时序?
e2e.ti.com/.../2371271

如果以下时间超出 Type-C 规范、请告知我们 CC 检测时间的详细规格。


此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次上传波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    根据规范、CC 信号的上升和下降时间应为~300ns、它还需要满足眼图要求。 在上图中、通过眼图要求太慢。 有关更多详细信息、请参阅 PD 规范的第5章。