This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:调整以从同轴电缆交换到 STP?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647683/ds90ub933-q1-adjustments-to-swap-from-coax-to-stp

器件型号:DS90UB933-Q1

大家好、

查看933和934的文档、您似乎可以互换使用 STP 或同轴电缆。 我的客户计划开始使用同轴电缆和 EVM 集进行评估、但最终更换为 STP。  

在进行此开关时、需要进行哪些更改才能获得相同的性能? 我知道通道属性需要保持相同、因此必须小心新连接器和电缆、但如果它们正确的话、还有其他什么吗? 寄存器设置和 PoC 滤波器是否保持不变?  

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    N (-)上的模式设置和交流耦合电容值需要根据数据表和应用图进行更改。
    STP 供电的配置也可以与同轴电缆不同、客户通常会使用 STQ 电缆和未使用的对供电和 GND。