This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:MIPI-CSI 发送器频率设置

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647385/ds90ub954-q1-mipi-csi-transmitter-frequency-setup

器件型号:DS90UB954-Q1
大家好、
我将使用 Sony IMX274传感器来显示953/954 SerDes。  
在传感器数据表中、可以看到传感器与 D-PHY v1.1兼容、最大位速率为1.44Gbps/通道。
在这里、我有几个关于 TI 953/954的问题。 请帮助。
在953的数据表中、显示串行器符合 MIPI-CSI D-PHY v1.1标准。 在 MIPI 网站上、D-PHY v1.1支持高达1.5Gbps/通道的数据速率。 但是、953只能支持高达832Mbps/通道的速率。 请解释不匹配情况。  
2.在954的数据表中、解串器符合 MIPI-CSI D-PHY v1.2标准。 从 MIPI 网站可以看到 D-PHY v1.2支持高达2.5Gbps/通道的数据速率。 但是、954只能支持高达1.6Gbps/通道的数据速率。 请解释不匹配情况。
3.如果我们将954 CSI 发送器输出频率设置为1.6Gbps,则954在所有情况下都将以恒定1.6GHz 运行,或者它将根据所需的比特率自动调整时钟。 例如、对于10位1080p@30FPS、考虑到一些开销、比特率约为0.8Gbps。 对于954上的4通道 MIPI-CSI 输出、每个通道将以200MHz 或1.6GHz 等频率运行。
提前感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在1和2两种情况下、每个通道的最大频率范围都"高达"、无需支持最大频率。 这与成像仪和处理器 CSI-2接口类似。
    对于第3项、当配置为该速率时、954的 CSI 速率将为1.6Gbps/通道(其他选项为800Mbps/通道或400Mbps/通道)。 CSI-2是基于数据包的系统、因此当没有数据时、Tx 端口将进入 LP 模式。 一旦有数据发送到 Tx、它将以1.6Gbps 的速率恢复。