This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:SCL_CTL 和 SDA_CTL 的处理

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647585/tmds181-handling-for-scl_ctl-and-sda_ctl

器件型号:TMDS181

您好!

如果   在引脚搭接模式(I2C_EN/PIN =低电平)下使用 TMDS181、您能否告诉我您对 SCL_CTL 和 SDA_CTL 引脚的建议处理方法?
这些引脚是否应连接到 GND? 或者、这些引脚是否应通过上拉电阻器连接到 VCC?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sadanori

    是的、这些引脚应连接到 GND。 当 I2C_EN/PIN=0时、写入操作被忽略、但是您可以确保在这些引脚被接至 GND 的情况下不会有任何 I2C 事务。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco - San、

    感谢您的快速响应。
    我明白了。

    此致、
    加藤