This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:DS90UB928无图像输出

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/646813/ds90ub928q-q1-ds90ub928-do-not-have-image-out

器件型号:DS90UB928Q-Q1

您好、先生:
   我们使用 了 DS90UB927+DS90UB928,DS90UB928 连接两个 I2C 设备和 触摸屏;当我们继续操作面板时,它将从 I2C 连续获取数据。大约10米后。928将不会显示图像。但我们可以使用触摸屏。 然后我们重置。没关系。

   我们发现,当928正常且无 图像时,寄存器和引脚状态没有区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    故障率是多少? 928没有图像输出意味着 UB928没有任何输出? 请检查 UB928的 d/s、它是 AV 静音吗?
    此外、有多少电路板会出现此问题?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障率是多少? 100%
    928没有图像输出意味着 UB928没有任何输出? --clock have out,一个数据通过波形判断具有数据
    请检查 UB928的 d/s、它是 AV 静音吗? ---尝试,但无效
    此外、有多少电路板存在此问题?---全部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否是您的系统问题。

    BTW、您可以在 UB928和配对端尝试模式生成测试、谢谢。

    此致、

    Steven