This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:ADM213和 TRS213之间的不同

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647540/trs213-different-between-adm213-and-trs213

器件型号:TRS213

您好、Sirs、

我们希望使用 TRS213来替代 ADM213EARSZ/SSOP。

但我们看到、TI 交叉参考上仅显示 P、而不显示"S"  

  • P:TI 器件与竞争器件具有相同的功能、但引脚不兼容、并且可能在参数上不等效。

我是否可以知道它们之间有什么不同? 如果我们使用 TRS213来替代 ADM213、有任何风险吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、
    这两个器件之间的一些参数差异很小。 例如、TRS213在空载正常运行和关断时的功耗略高。 除此之外、它们都提供相同的引脚和相同的封装。 可以将 ADM213替换为 TRS213。
    此致、
    Hao