This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:与速率为12Gb/s 的 SDI 视频配合使用

Guru**** 2916580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125MB203, DS100MB203EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647286/ds125mb203-using-with-sdi-video-at-12-gb-s

器件型号:DS125MB203
主题中讨论的其他器件: DS100MB203EVK

您是否有关于将 Ds125MB203与 SDI 配合使用视频的任何数据/信息  

最好为12 Gb/s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    DS125MB203适用于 SDI 视频数据。  它已经在12Gbps 的 PRBS31上进行了测试。

    对于12Gbps 运行、有必要 使用 SMBus 受控模式运行。  这样可以更灵活地调整器件配置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是调整均衡器导致速度的"仅"所需的 I2C、

      或导致其 SDI  

    TI 是否有任何针对12 G 或支持12G SDI 的示例设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    建议的原因纯粹在于速度和信号检测电路带宽。  SDI 扰频不会导致 DS125MB203出现任何问题。

    我可以为 您提供一个设置示例、如果需要、信号调节的最佳设置将始终严重依赖于对信号施加的通道损耗和传输均衡。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 感谢您的反馈。

    如果 TI 有一对一的手动配置、"采样"I2C 设置将很有用、

       感谢我将不得不根据电路板进行测试设置、  

        但必须从一些地方开始、

    令我担忧的是、数据表中提到了许多其他串行格式、而不是 SDI、  

      然后、查看数据表时只注意8 Gb/s、 而不是我需要的12 Gbps、

     然后、我可能会"不得不"在 I2C 中设置内容、  

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    以下是开始在12G SDI 应用中使用 DS125MB203的基本配置

    设置 EQ = 0 (最小值)、DEM = 0 (最小值)、VOD =~ 800-1000mV

    我更喜欢从低于最佳信号调节设置开始、直至找到最佳解决方案。

    额外的 SMBus 寄存器写入

    0x06 = 18'h /*启用 SMBus 寄存器访问

    0x28 = 00'h /* 减慢信号检测响应以有效降低信号检测阈值

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    有关"示例"I2C 设置、请参阅 DS100MB203EVK 并注意 ADDR[3:0]引脚和 SDA/SCL 线路的连接。 您只需确保 DS125MB203 SDA/SCL 具有适当的上拉电阻器、并根据需要设置地址。

    DS125MB203不包含 SDI 的最初原因是、该器件最初面向数据中心应用、例如 PCIe、10GbE 和 SAS/SATA。 但是、鉴于 DS125MB203是一款用于跟踪扩展而无需重新计时的信号调节器件、因此可在您的应用中工作。

    由于 SDI 环境中使用了一些不同类型的图形(例如 EQ 病态)、我们建议对 SDI 应用进行一些调整。 我将在离线时向您发送电子邮件以继续此讨论。

    谢谢、

    Michael