This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD101:SN65HVD101将 LDO 限制在80mA

Guru**** 2586445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647507/sn65hvd101-sn65hvd101-limits-ldo-at-80ma

器件型号:SN65HVD101

您好!

我们有一个新的原型传感器、我们在其中使用 SN65HVD101进行通信和供电。

在我们进行测试时、我们会发现 电源线上偶尔会下降。 进一步的测试表明、这些与另一个传感器组件的活动相对应、这会将特定运行模式下的系统负载增加到100mA。

之后、我们检查了对 SN65HVD101负载变化的反应、必须意识到它将电流限制为80mA、然后降低电压。

数据表中是否有描述此行为的任何部分?

还可以更改此行为吗?

此致

Daniel Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    首先、澄清一下、LDO 输出电流的额定值最大为20mA、 因此、我假设您所指的电流是 CQ 驱动器输出电流、该电流在数据表第5页的表7.3中指定为 IO (lim)参数、并具有高达450mA 的可调电流限制。  

    SN65HVD101的引脚4是 ILIMADJ 引脚(在数据表第4页的引脚功能表中定义)、用于使用一个连接到 GND 的外部电阻器来设定电流限制。  数据表(第8页)的图2显示了与电阻器值(Rset)和 IO (lim)电流限制相关的典型曲线。  数据表第9页的图7显示了连接到 ILIM_ADJ 引脚的 Rset 电阻器。

    第10和11页的第9.3.2至9.3.4和9.3.6节进一步详细讨论了 CQ 电流限制功能。  如果观察到过流情况、CUR_OK 引脚将被驱动为逻辑低电平、直到 CQ 引脚不再处于限流状态。  数据表第12页的表4还指定了各种电流 和电压状态下的引脚行为。

    数据表第15页的第10.2.2.1节还说明了如何配置 SN65HVD101器件。  在本示例中、它指示为 Rset 使用4K 电阻器将 IO (lim)电流限制设置为250mA。  该电阻越大、将设置的电流限制越低。  为了获得最大电流能力、请使用一个极低的电阻器值或直接连接至 GND。  但是、我建议使用0欧姆电阻器、而不是直接连接到 GND、以防将来需要对此进行调整。  此外、也不建议将此引脚保持断开、但这会导致可能的最低电流限制、因为它似乎是一个到 GND 的无限大电阻。

    根据您对电流限制情况的描述、我认为您要么将 ILIM_ADJ 引脚悬空、要么使用过高的电阻值。  添加一个较低值的电阻器应该会增加电流限制并防止这个压降。

    此致、

    Jonathan